Standardisation USB Type-C® – Où, quand et quoi

Par Jeff Schnabel COO, Same Sky

L'avènement de l'USB Type-C a marqué un tournant dans la connectivité. Ce connecteur compact et réversible a transformé la manière dont nous échangeons des données et alimentons nos appareils, en offrant des taux de transfert de données accélérés et une alimentation polyvalente.

Cependant, lors de son lancement en 2014, l'USB Type-C a juste été un ajout de plus à un catalogue déjà diversifié de connecteurs, y compris des connecteurs d'alimentation CC et d'autres variantes USB. Même si cette diversité de connecteurs peut constituer un avantage pour les équipementiers qui conçoivent des dispositifs électroniques, elle a souvent imposé aux consommateurs une myriade de chargeurs différents pour alimenter chaque appareil unique qu'ils achètent, contribuant ainsi à la montée en flèche des déchets électroniques. Alors, que peut-on faire ?

L'Union européenne (UE) a pris la première mesure pour atténuer la crise croissante liée aux déchets électroniques avec une législation à venir qui impose un chargeur universel basé sur la technologie USB Type-C. Cet article explore plus en détail la démarche de l'UE en faveur de la standardisation USB Type-C, et explique son importance, ses étapes clés et ses conséquences potentielles. Pour les équipementiers qui vendent des produits à des utilisateurs finaux en Europe et qui souhaitent garantir leur pérennité de manière proactive, la transition vers les conceptions USB Type-C devient incontournable, en particulier si la standardisation USB Type-C est étendue à d'autres régions et applications.

Où la standardisation USB Type-C sera-t-elle mise en œuvre ?

Comme mentionné précédemment, l'UE sera la première région au monde à mettre en œuvre la standardisation USB Type-C. Les organismes de réglementation tels que le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) ont travaillé en étroite collaboration avec des groupes et des experts clés pour établir des directives complètes garantissant la sécurité et la compatibilité transparente des protocoles d'alimentation, des câbles et des connecteurs USB Type-C.

L'USB Type-C s'est imposé comme le choix le plus viable pour un connecteur de charge universel car la norme de connecteur USB physique était déjà reconnue au niveau international via le CENELEC dans le cadre de la norme européenne EN CEI 62680-1-3, tandis que l'USB Power Delivery avait déjà été décrit sous EN CEI 62680-1-2. La directive relative aux équipements radioélectriques (RED) et la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) sont d'autres réglementations existantes qui ont contribué à la standardisation USB Type-C.

Compte tenu de l'ampleur du marché des appareils mobiles, le Parlement européen et le Conseil ont finalement décidé qu'une action législative obligatoire au niveau de l'Union, par opposition aux mesures nationales ou aux initiatives volontaires, était le seul moyen de garantir la compatibilité des dispositifs, d'améliorer le côté pratique pour le consommateur et de réduire les déchets environnementaux.

Quand la standardisation va-t-elle entrer en vigueur ?

Le chemin vers la standardisation USB Type-C n'est plus très long. À partir du 28 décembre 2024, tous les appareils mobiles disponibles à la vente dans l'UE devront être équipés d'un port de charge USB Type-C et devront respecter les spécifications USB Power Delivery (PD). À partir du 28 avril 2026, les prérequis USB Type-C et PD seront également étendus aux ordinateurs portables.

Image de la standardisation USB Type-C concernant d'abord les appareils mobiles en 2024Figure 1 : La standardisation USB Type-C concernera d'abord les appareils mobiles en 2024, puis les ordinateurs portables en 2026. (Source de l'image : Same Sky)

Quels seront les dispositifs réglementés ?

Tout dispositif électronique rechargeable utilisant un câble pour une distribution de puissance jusqu'à 100 W devra obligatoirement disposer d'un connecteur USB Type-C. Les catégories de dispositifs concernées par la proposition de la Commission d'ici à fin 2024 incluent les suivantes :

  • Téléphones portables
  • Tablettes
  • Appareils photo numériques
  • Casques d'écoute
  • Écouteurs
  • Consoles de jeux vidéo portables
  • Enceintes portables
  • Liseuses électroniques
  • Claviers
  • Souris
  • Systèmes de navigation portables
  • Oreillettes
  • Ordinateurs portables (à partir du printemps 2026)

Il convient de noter que certains dispositifs peuvent être exemptés s'ils sont trop petits pour accueillir un connecteur USB Type-C. Il peut notamment s'agir de montres connectées, de dispositifs de suivi de santé, de dispositifs de soins personnels et d'autres dispositifs corporels.

En outre, d'ici à fin 2025, puis tous les cinq ans, la Commission évaluera la situation périodiquement et s'exprimera sur l'opportunité d'inclure des dispositifs supplémentaires dans le mandat sur les chargeurs communs pour s'adapter aux progrès technologiques rapides ou aux évolutions du marché. La standardisation s'adressait initialement aux dispositifs avec une distribution de puissance jusqu'à 100 W, mais l'UE tient compte de la nature évolutive des normes USB. Un amendement à la directive originale a été apporté, reconnaissant la norme USB PD mise à jour de l'USB-IF, s'étendant désormais jusqu'à 240 W. Les dispositifs appartenant à cette nouvelle gamme de puissance de 240 W seront également pris en compte pour une éventuelle inclusion dans le mandat.

Autres remarques importantes

Bien que la standardisation USB Type-C soit l'objectif principal de la nouvelle directive européenne, quelques règles et objectifs secondaires méritent d'être mentionnés.

Dégroupage

L'un des principaux objectifs de cette directive est de réduire les déchets électroniques en mettant en œuvre un chargeur universel pour tous les appareils. Le concept de « dégroupage » vise à offrir aux consommateurs la possibilité d'acheter un nouvel appareil avec ou sans chargeur. Dans un premier temps, le dégroupage ne sera pas requis, mais d'ici à la fin 2026, la Commission devra présenter un rapport évaluant l'impact du dégroupage et déterminant si le dégroupage doit être rendu obligatoire pour les fabricants. En outre, tous les emballages de produits devront intégrer un nouvel étiquetage indiquant clairement si un dispositif de charge est inclus avec le produit ou non (Figure 2).

Image de l'étiquetage de l'emballage proposé pour indiquer si un appareil est fourni avec ou sans chargeurFigure 2 : Proposition d'étiquetage sur un emballage pour indiquer si un dispositif est fourni avec ou sans chargeur. (Source de l'image : Same Sky)

Charge sans fil

D'ici à fin 2024, la Commission sera également chargée d'inciter les organismes de normalisation de l'UE à formuler des interfaces et des protocoles de charge unifiés pour la charge sans fil. Cependant, la directive initiale concerne principalement la charge filaire via USB Type-C.

Spécifications de charge

Outre l'étiquetage sur le dégroupage illustré à la Figure 2, les détails concernant les capacités de charge et les dispositifs de charge compatibles doivent être inclus dans les manuels d'utilisation et sur l'emballage, comme illustré à la Figure 3.

Image de la puissance minimum (XX) et de la puissance maximum (YY) requises par le produit finalFigure 3 : L'étiquetage doit indiquer la puissance minimum (XX) requise par le produit final pour la charge et la puissance maximum (YY) requise par le produit final pour atteindre la vitesse de charge maximum. (Source de l'image : Same Sky)

Perspectives d'avenir

Le chemin vers la standardisation semble prometteur, mais il ne sera pas sans défis. Les fabricants pourraient rencontrer des difficultés pour s'adapter à ces nouvelles exigences, et la mise en œuvre pourrait s'avérer difficile. Dans le futur, l'évolution continue de la technologie USB entraînera probablement de nouvelles avancées, exigeant une flexibilité et une coopération continues de la part de l'UE.

De plus, les initiatives de l'UE pourraient ne constituer que la première étape vers l'adoption mondiale de l'USB Type-C. L'Inde, qui est actuellement le deuxième plus grand marché de smartphones au monde, a déjà annoncé que l'USB Type-C sera son port de charge universel d'ici à mars 2025. Plusieurs sénateurs américains ont également commencé à plaider en faveur d'une législation qui reflète les efforts de l'UE pour standardiser l'USB Type-C.

Alors que l'UE s'oriente vers la standardisation USB Type-C, elle jette les bases d'un avenir où la connectivité sans effort deviendra la norme, enrichissant la vie des individus, alimentant les industries et préservant l'environnement. Same Sky, avec une sélection complète de connecteurs USB Type-C, de câbles et de connecteurs USB Type-C à alimentation uniquement, se tient prêt à relever les défis de la standardisation dans l'UE.

Avertissement : les opinions, convictions et points de vue exprimés par les divers auteurs et/ou participants au forum sur ce site Web ne reflètent pas nécessairement ceux de DigiKey ni les politiques officielles de la société.

À propos de l'auteur

Image of Jeff Schnabel

Jeff Schnabel COO, Same Sky